This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.5217万:通过PMIC寄存器禁用交流电源路径

Guru**** 2364370 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/582780/tps65217-disabling-ac-power-path-by-pmic-register

部件号:TPS6.5217万

您好,

我的客户正在考虑通过以下寄存器关闭TPS6.5217万。

 寄存器:0x01 -值:0x0 (x)

如果重复,可能会损坏PMIC吗?

他们担心  ,因为数据表中没有此过程。

此致,

Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    库拉莫奇山

    客户通过这样做尝试实现什么? 为什么不使用SEQDWN位或PWR_EN引脚关闭PMIC。

    此致,

    Paul Kundmueller
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Paul-San,
    (我把我的名字从Kuramochi改成了。)

    我的客户说,TPS6.5217万在由Power_EN关闭时意外重启。
    上述停机方法是否不可取?

    此致,
    Kuramochi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kuramochi,
    关闭交流电源路径应该正常,但首选方法是使用Power_EN位关闭。 请您分享更多有关使用POWER_EN引脚意外重启的详细信息。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jay:

    我们注意到,禁用交流电源路径会导致PGOOD几乎在所有电压轨之后下降。 PGOOD连接到AM335x's PORZn。  这基本上意味着电压轨在AM335x's内部时钟之前关闭。  AM335x数据表建议采用其他方法。  我必须重新确认我们的波形,但这可能不是一种安全的关闭方式。

    此外,我们还在PMIC论坛的以下主题中提供了有关意外重新启动的更多详细信息:

    TPS6.5217万:断电顺序(. )

    非常感谢!

    此致,

    杰西