This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2.5942万A:TPS2.5942万A电源复用器

Guru**** 2782445 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/582746/tps25942a-tps25942a-power-mux

部件号:TPS2.5942万A

您好,

我要为PCIe卡提供多路复用电源。

1.主电源:ATX电源连接器,5.0A电流限制

2.辅助电源:PCIe连接器,2.0A电流限制(符合PCIe标准)

我的问题是,

1.两个电源将为相同的12V。是否可以在给定配置中使用?

2.一个efuse的自动尝试功能是否会与另一个efuse的输出电源互连?

3.外部电源不可用时,输出电源应来自PCIe连接器。在此情况下,我的问题是主电源未通电。 在优先电源配置中,辅助电源由PGOOD信号激活。 这不是个问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Hasith:

    您需要将来自PCIe连接器的电流限制为2A,以符合PCIe标准。 主板功率是多少(12伏时的电流)? 是否小于2A? 在这种情况下,为什么要为主电源设置5A电流限制?


    1.两个电源将为相同的12伏。 是否可以在给定配置中使用此功能?
    1a)可以,您可以按照数据表中的图79或图84进行配置,并在系统中使用

    2.一个efuse的自动尝试功能是否会中断另一个eFuse的输出电源?
    2a)否。它不会影响操作。

    3.外部电源不可用时,输出电源应来自PCIe连接器。在此情况下,我的问题是主电源未通电。 在优先电源配置中,辅助电源由PGOOD信号激活。 这不是个问题吗?
    3a)请您详细说明您预见到的问题吗? 在从外部电源转换到辅助电源期间,输出电容器充当负载的缓冲器(即,输出电容器提供负载电流)

    此致,
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    感谢您的回复。
    这种定制印刷电路板设计用于不同应用的少数应用。 有些应用的功耗可能超过2A。 如果主板功耗低于2A,用户可以自由断开电源连接器。
    1.数据表中显示0.3V的差值。 我认为我的应用中的电源导轨没有任何区别。
    谢谢你
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    谢谢。 了解您的意图。

    根据图84配置,不一定需要使用0.3V的差值。 您可以连接等电压轨。

    此致,
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    根据图84,即使主电源可用,辅助电源在非理想二极管模式下也始终打开。它表示它将使用Ilim的50 % 工作。 我猜这意味着两个电源都将以负载共享的方式工作,而所有电源都不会出现故障。 当主电源的PGOOD引脚连接到辅助电源的DMODE时会发生这种情况。我们不能使用OVP引脚吗?  

    我注意到的另一件事是诸如PGTH,OVP之类的引脚不用于辅助电源电路。 我们能否使用与主电源IC相同的值对其进行编程?

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Hasith:

    下面是图84中的等效电路,当两个电源都可用时。 二极管路径不导电负载电流,除非主电源电压变化使二极管正向偏压。 如果您在系统中预见到这种情况,请按照图79配置使用OVP针脚。

    您可以使用辅助电源电路中的其它引脚PGTH和PGOOD来监控辅助电源电压,输出电压或系统中的任何其它电压。 同样,OVP引脚也可以配置为辅助电源电压的过压保护。

    此致,

    Rakesh