This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3478:电流限制调整和感应电流

Guru**** 2393725 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3478, CC2541

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/583072/lm3478-current-limit-adjustment-and-sensing-the-current

部件号:LM3478
主题: CC2541中讨论的其他部件

您好,

我们在应用中一直使用LM3478来为电池充电。 我们的产品中还有片上BT系统CC2541。

我们正在努力实现两个目标:

1.我们尝试使用两个限制电流级别,而不是固定的限制电流。 我们有一个固定的90 mOhm感应电阻器(下图中的Rsense1),并联有一个MOSFET (接通电阻25 mOhm,下图中的Q2)。 在大多数情况下(95 % of the Time),我们限制通常由固定90 mOhm感应电阻器限制的电流。

在某些情况下,我们希望通过打开MOSFET来增加电流限制(从而降低电阻,因为它与90 mOhm感应电阻器并联)。 有效电阻约为20 mOhm。 我们对限流电流的准确度不太感兴趣(因为MOSFET接通电阻将不准确,并会随温度而增加)  在这种情况下,只要它小于3.5 A。SOC CC2541将根据特定条件决定此MOSFET的切换。

2.我们还希望CC2541检测电路的输出电流。

我们的问题如下:

对于上述1项,我们的方法是否有效? 这种方法是否有任何问题?

对于2,我们是否可以使用同样连接到LM3478针脚1 (Isen)的电压来感测电流? 我们的理解是,Isen处的电压决定流经电路的电流。 CC2541也将感应到此电压。

提前感谢您的参与和帮助。

维贾伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好
    #1它可以工作,但当您打开/关闭Q2时会有噪音注入,并且您的环路补偿应设计为90mOhm和20 m Ohm
    2号Isen正在监控Q3开启时间内的Q3开关电流。 无法使用Isen测量输出电流。
    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Eric,

    感谢您的快速回复。 在我们的设计中,SOC将在打开LM3478之前打开/关闭Q2,因此噪音注入可能不是问题。

    在数据表中找不到'环补偿'的参考。 是否与斜坡补偿相同? 如果是,我们应用中的占空比将小于30 % (输入电压12伏,输出为14.4 伏),根据数据表,如果占空比大于50 % ,则子谐波振荡是一个问题

    在Webench上,我们尝试将Rsense值更改为20mOhm和90mOhm之间,设计输出很好。

    谢谢。

    维贾伊