This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM7.461万-Q1:全桥智能整流器

Guru**** 2393725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/583077/lm74610-q1-smart-rectifier-in-full-bridge

部件号:LM7.461万-Q1

大家好,

我是否可以将此智能整流器解决方案用作全桥转换器的次级整流器

HARIKRISHNAN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Harikrishnan

    如果应用程序是整流器,则不建议使用。  速度太慢,这意味着较低的频率应用程序。

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Brian先生

    它是一个全桥隔离直流转换器,在12kHz时切换,功率为10KW,我可以使用它吗?