This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq34z110:使用Atmega128和BQ34Z11的i'm。 请帮帮我。

Guru**** 2468460 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/583403/bq34z110-i-m-using-the-atmega128-and-bq34z11-help-me-please

部件号:BQ34Z110

我使用的是Atmega128和BQ34Z11。 我使用Atmega128和BQ34Z11之间的I2C。

当我构建基于BQ34Z110的MY电路时,请参阅此网站 www.mikrocontroller.net/.../33.9243万

我为我的电路提供12伏电压。

我不连接SRP,SRN,因为我希望只测量电池电压。

然后,我使用BQ34Z110逐步启动I2C。

首先,我读取BQ34Z110上的数据闪存值。

我取得了成功。

作为第二步,我将BQ34Z110上的数据闪存值转换为静音。 然后我检查了BQ34Z110上的Received Data Flash值。

那么这次成功了!!(我根据电压测量范围= 1.44万[mV]和容量测量范围= 2900[mA/h]设置了BQ34Z110上的数据闪存值)

第三步,我将读取蓄电池电压的命令发送至BQ34Z110,如下所示。

1."开始位-- 0xAA -- 0x08 --重复开始-- 0xAB --数据读取(LSB)--数据读取(MSB)--结束"
2."开始位-- 0xAA -- 0x08 --重复开始-- 0xAB --数据读取(LSB)--数据读取(MSB)--结束"
3."开始位-- 0x55 -- 0x08 --重复开始-- 0x55 --数据读取(LSB)--数据读取(MSB)--结束"
4."开始位-- 0xAA -- 0x08 -- 0x09 --重复启动-- 0xAB --数据读取(LSB)--数据读取(MSB)--结束"
5."开始位-- 0xAA -- 0x08 -- 0x09 --重复启动-- 0xAB --数据读取(LSB)--数据读取(MSB)--结束"
6."开始位-- 0x55 -- 0x08 --结束-- 0x55 --数据读取(LSB)--结束--开始位-- 0x55 -- 0x09 --结束-- 0x55 --数据读取(LSB)--结束
7."开始位-- 0x55 -- 0x08 --结束-- 0x55 --数据读取(LSB)--结束--开始位-- 0x55 -- 0x09 --结束-- 0x55 --数据读取(LSB)--结束

我总是成功的I2C,但却没有得到结果(MSB,LSB)。 我经常收到LSB = 12或18 (十进制)和MSB = 00。 我有时收到LSB = 224 (十进制),MSB = 46 (十进制)和LSB = 76 (十进制),MSB = 02 (十进制)。

我认为,我得到的结果是完全错误的。

我不知道为什么我没有收到正确的结果。

那么...我希望在BQ34Z110中使用成功的代码

我希望获得一个代码,以便使用"Atmega"或"Arduino "血清成功读取蓄电池电压。

您能否成功为我提供代码??