This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS5.4561万-Q1:TPS5.4561万-Q1的输出能力

Guru**** 2465890 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/582457/tps54561-q1-output-capability-about-tps54561-q1

部件号:TPS5.4561万-Q1

你好

我有一个关于TPS5.4561万-Q1输出功能的问题。

 

在我们的设计中,我们需要5.3A输出电流。

我们尝试使用TPS5.4561万-Q1。

但是,此调节器可以支持5A输出能力,可在数据表(Tittle和Description epsoide)中找到。

  1. '5A'是输出能力的极限吗?

  2.  为了获得更多的输出电流容量,我们尝试增加电感,这样我们就可以获得更低的波纹电流,这样即使平均输出电流也是5.3A,通过开关MOS的峰值电流也不会超过6.3A。  有可能 吗?

我们将遵循数据表中的最小波纹应大于150mA的规定。

 

 

有关我们的应用程序的一些信息:

输入:16-36V

输出:3V3

工作切换频率:1.5MHz

负载电流(最坏情况):5.3A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    数据表上给出的电流限制由电流限制,功率FET的大小和热性能驱动。 如果您的设计不需要长使用寿命的操作,我想说使用5.3A直流电流操作是可以的。 您可以稍微增大L以减少纹波。 但我不建议将其降低到低至150mA。 DS中的示例具有超过1.5A的纹波。 峰值电流为直流电流+1/2波纹。 请记住,此设备受电流模式控制,需要一定的波纹,以获得控制回路的良好信噪比。
    一个观察结果是您的切换频率为1.5MHz。 问题是在最坏的情况下功率损失将非常严重:最大输入电压,最大负载和高切换频率。 我建议您在主板上保留低频操作选项,以防热量成为问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    YangZhang您好

    感谢您的回复!

    您提到5.3A直流电流负载 可能会对使用寿命产生一些影响。 请您提供更多详情吗? 因为除了  第4页中的"推荐工作条件",我们在DS中找不到任何有关5.3A直流电流的违规。

    您的意思是,此直流电流会导致峰值电流超过DS中的电流限制(6.3A)吗?

    因为我在DS中找到了计算波纹电流的公式,这 是由L和FSW控制的。

    Iw纹 波=Vo*(Vimax-Vo)/(Vimax* L* FSW)

     

    谢谢。