This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.5381万外部重置

Guru**** 2454880 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/583267/tps65381-external-reset

您好,

是否可以从RSTEXT引脚触发复位循环? 我需要从次级待机MCU触发MCU重置(连接到TPS6.5381万)。 这适用于双模块冗余体系结构。

谢谢!

贾诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jarno,

    RSTEXT引脚用于设置重置延迟延长时间。 如果引脚连接至0欧姆,则延迟时间为1.4毫秒;如果引脚连接至22千欧姆,则延迟时间为4.5毫秒。

    如果需要重置MCU,则需要从外部触发NRES引脚。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jarno:

    有几种方法可以让TPS6.5381万进入重置状态,并将NRES降低以重置主MCU。 首先是使用辅助MCU直接拉低NRES,这将重置主MCU,如果TPS6.5381万中使用DIS_NRES_Mon位,将检测到不匹配,并在TPS6.5381万中出现安全状态。 使用safe_lock_thr和no_safe_to位可以配置TPS在进入重置状态之前保持安全状态的时间(参见图5-16)。 如果您不使用双核锁定步进MCU,而该MCU将使用TPS的MCU ESM来监控故障,则可以将其重新用作来自次MCU的输入。 主MCU将在Q&A模式下使用看门狗,然后次MCU将使用MCU ESM并在需要主MCU重置时向TPS发出"故障"。 TPS将再次进入安全状态,然后在列出之前的配置后,设备将进入重置状态。 另一种方法是让次级MCU干扰主MCU“馈送”看门狗的能力,通过TPS将进入重置状态。

    Scott