This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5019:使用此部件时遇到问题

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5019

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/583090/lm5019-issue-facing-while-using-this-part

部件号:LM5019

您好,TI团队:

我们需要对LM5019部件提供紧急支持,因为它的行为不正常。  

 

以下是我们在使用LM5019时遇到的问题-  

1)当我们改变输入电压(14V-30V)时,输出电压不稳定,它正在上升(10.5 - 10.9)。

——— 我们正在将此应用程序用于电压调节器。我的输出要求为10V/50mA。

——— 我们已将输出电压调至10.5V。  

2) IC针脚RTN和VIN在我们检查以下所述格式时变短。

——— 当我们使用50mA连接直流负载时,如果我们应用输入电压(Vin和RTN),则IC燃烧。

3)有关您的参考plz,请参阅下面随附的布局pdf。

 

让我们知道造成问题的问题。

e2e.ti.com/.../LM.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请您发送您的设计示意图吗? 谢谢你。