This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP2989:大电流消耗和错误输出

Guru**** 2629115 points

Other Parts Discussed in Thread: LP2989

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/583291/lp2989-large-current-draw-and-an-incorrect-output

部件号:LP2989

您好,

我正在使用LP2989 LDO与UCF进行设计项目。 我已将芯片连接到中断板,并形成了数据表中所示的示例电路。 当我使用专用电源为电路供电时,电源会自动将输入电压从3.7V降至0.5V,并开始提供1.5A电源。 芯片上的负载仅为750ohm电阻器,不应消耗此类电流。

如有任何援助,将不胜感激。

谢谢!

Trent Coleman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Trent,

    听起来您的输入电源即将进入电流限制。 很有可能您的系统中有一个短路。 它可能在您的IC下。

    非常恭敬,
    Ryan