This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5122:从Vin > Vout启动旁路操作

Guru**** 2455360 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5122

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/583297/lm5122-bypass-operation-startup-from-vin-vout

部件号:LM5122

您好,

我的一位客户再次向我提出以下问题:

他们正在使用LM5122并使用Vin >= Vout启动系统。 在这种情况下,旁路操作不起作用,导致电流流经HS-MOSFET的主体二极管。

如果输入电压低于设定的输出电压,LS-MOSFET将被激活一个周期。 然后,Vin可能高于设定的输出电压,并且旁路模式按预期工作。

您能否解释他们为什么会看到这种行为? 我们是否有解决方案或解决方案 ?

谢谢,此致,

费利克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好
    请在SS引脚处将100pF填充为软启动电容器。
    谢谢