This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SM7.2442万:SM7.2442万

Guru**** 2581345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/582644/sm72442-sm72442

部件号:SM7.2442万

尊敬的各位先生:

我正在尝试了解 SM7.2442万由MCU控制的情况(www.ti.com/.../snosb76c.pdf)。

我在第7页和第19页发现了矛盾。

第7页,图9文档指出,引导电路必须连接到HIB和HIA。

图解中的第19页图20可以看到连接到bootstrap电路的HIA和LIB信号。

哪一项是正确的?

此致,

Paolo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我相信您指的是升压启动电路(而非bootstrap),图9应该是主降压开关和主升压开关,它与HIA (Q1开关或高侧降压PWM输出)相关,LIB而不是HIB (Q4开关或低侧升压PWM输出)。 第19页的示意图20是正确的。