This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65.9039万-Q1:能否介绍TPS65.9039万 Efuse行为不同并建议部件号?

Guru**** 2392375 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/583189/tps659039-q1-could-you-please-introduce-tps659039-efuse-behave-different-and-suggest-part-number

部件号:TPS65.9039万-Q1
主题中讨论的其他部件:TPS65.9037万

您好,专家:

我已获得TPS65.9039万用户指南,可以发现TPS65.9039万具有0x87,0x85,0x89 OTP。

在J6 EVM板上使用TPS65.9039万 0x87。 现在,我的客户想要降低他们的设计成本。

他们想要选择0x85,因为他们可以将A15锁定到1.2GHz并使用1 GB 内存。

Questipn 1:0x85 TPS65.9039万是否可以满足客户要求?

在我的手中,TPS65.9037万具有0x44,0x60和0x6B,从图中0x44看起来与0x87匹配,0x60匹配0x85 0x6B匹配0x89。

问题2:您能否介绍0x44,0x60,0x68与0x87,0x85,0x89的不同函数?

此致!

韩涛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Han,

    问题1:
    是的,0x85可以支持1.2GHz A15,但您应该仔细检查当前的使用案例。 OTP 0x85具有6A (用于MPU)和3A (用于DDR)。

    问题2:
    0x44/0x60/0x6B用于旧版本的处理器规范,其中MPU可以1.10V启动,核心可以1.06V启动。 对于最新版本的SPEC,MPU和内核应以1.15V启动。 因此,我们使用此更改更新了每个OTP。
    在这些订正中没有进行其他改动。

    此致,
    卡尔