This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS5450:TPS5450的Vout最大值

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS5450

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/583144/tps5450-the-vout_max-of-tps5450

部件号:TPS5450

你(们)好

TPS5450的数据表中没有写入输出电压的最大值。  
请问TPS5450的最大输出电压是多少?
此致,
横田洋三

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    最小最大占空比为87 %。 这会将最大输出电压限制为大约Vo max = 0.87 * Vin min