This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.5154万:I2C不响应

Guru**** 2510965 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/582386/tps65154-i2c-is-not-response

部件号:TPS6.5154万

大家好,我在液晶屏偏置应用程序中使用tps6.5154万。

tps6.5154万在默认设置下工作正常,即AVDD=8.0V,VCOM=3.0V,VG=20V, VGL=-6.8V

但它从不响应i2c地址0x74 (除VCOM之外的寄存器)和0x28 (VCOM)。我的i2c主程序无法获取从属地址阶段的ack。

我已将WP销放低。

我的i2c主板正常,因为同一主板上的其它i2c设备工作正常。

那么有什么建议呢? 文档(0x74,0x28)中的i2c地址是否正确?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    地址正确(7位),但必须添加低R/W位进行写入,这意味着要在以下位置写入:

    - VCOM您必须发送50h作为地址

    -和其他参数E8h。

    这在数据表(5.5 部分)的编程示例中显示。

    此致,

    Diaara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我知道RW的小东西,但仍然没有幸运

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在您尝试在其中一个寄存器上书写时,您是否可以使用SCL和SDA进行测量? 您也可以尝试阅读。 请确认符合I2C接口定时要求(数据表第10页)。

    此致,
    Diaara