This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2.7714万:比较追踪指数?

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/582786/ucc27714-comparative-tracking-index

部件号:UCC2.7714万
主题中讨论的其他部件: UCC2.152万

客户强烈询问UCC2.7714万的CTI (比较跟踪指数)数据。

例如,UCC2.152万在数据表第6页指定CTI大于600V。

您是否可以向我们发送CPI数据或无数据?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yosha-san您好!

    我已通知相应的小组回答您的问题。 请尽快找到答案。

    此致,
    Ulrich
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    UCC2.7714万不是针对电气隔离而构建的,因此该设备的模具化合物未通过CTI索引认证。 据我们的包装专家称,如果完成了认证,该化合物可能会被认证为> 400 V。此数据是出于善意提供,以解决客户的询问,不应被解释为规格或保证。

    如果此帖子已回答您的问题,请按下面的"验证答案"按钮。

    此致,

    ——丹尼尔