This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3643:配置和控制问题

Guru**** 2452260 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3643

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/583241/lm3643-configuring-and-controlling-issue

部件号:LM3643

大家好,

首先让我来概述一下情况:

我设计了使用18 LM3643来控制18个LED的测试。 由于无法单独控制每个单个器件,I2C总线与模拟多路复用,按预期工作。 所有控制线路都是共享的,因此所有设备都并行工作。 例如,如果启动了闪烁脉冲,则所有18个设备都获得相同的脉冲。

问题如下:

所有LM设备均按顺序配置。 此配置后,将触发常规闪烁脉冲。 问题是设备对此闪烁脉冲没有响应。 我检查了所有配置设置超过20次,都很好,通过I2C读取值时,外部引脚也配置正确。

为了搜索问题,我对控制软件进行了分段,只配置了一台设备,即使它的工作方式不像预期的那样(根据我在数据表中阅读的内容)。 例如,如果在控制微控制器启动时对设备进行编程(正确的I2C通信正常,使用范围进行检查)后给出闪烁脉冲,则不会发生闪烁事件。我注意到,当我在启动期间配置设备时, 切换硬件启用,然后再次配置切换频闪灯时发生的闪烁事件。

是否有人知道我错过了什么?  

感谢您的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    此问题可能与LM3643的开机顺序有关。 尝试以下顺序:在HWEN引脚处于低位时为LM3643的输入引脚供电,将HWEN引脚置于高位,配置设备,切换频闪灯引脚。

    此致,
    Angelos Tsiros