This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] REF200:REF200应用程序

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: REF200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/583313/ref200-ref200-appliction

部件号:REF200

我的客户 喜欢使用 REF200作为其直流电流源设备,以便为其他设备提供200uA的源电流(见下文)。 适用于此应用的电压轨为1.2V,1.8V,3.3V。

问题:当您的设备产生200uA作为当前源时:

  1. 我应该使用哪些电压轨来执行此操作,以及应该连接到哪些引脚?
  2. 我应该使用您设备的哪个针脚连接到其他设备,以便它可以获得200uA? 当它提供200uA时,该线路上的电压应该是多少?
  3. 我应该将设备针脚6连接到什么?
  4. 如何处理未使用的PIN?

 此致,

Naser

 

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Naser:

    未显示捕获。 这是3线RTD系统吗?

    1. REF200至少需要2.5V电压,因此应使用3.3V电压轨。

    2. 3.3V滑轨应连接到引脚8和7,引脚1和2分别提供100uA。 引脚1和2可以并联连接,以获得200uA。 输出上的电压将取决于负载,因为这是一个电流源,并且设置了电流,而不是电压。 但是,该电压的最高可达程度有限制,数据表中的图9 (下图)可用作参考。 在您的情况下,最小压降大约为250mV。  

    3.系统中最负的潜力。 如果没有负极轨,请连接到地面。

    4.保持引脚3,4和5浮动。

    此致,Diego