This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2.5895万:需要在近距离但不同的位置监测两个并行电池的温度

Guru**** 2551210 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/583008/bq25895-need-to-monitor-thermo-of-two-parallel-batteries-within-close-but-different-location

部件号:BQ2.5895万
主题中讨论的其他部件:BQ2.419万

你(们)好
我需要为两个并行锂离子电池充电,但由于我们的封装空间限制,我需要进行物理分离,现在我正在考虑更改bq2.5895万,因为bq2.419万只有一个热敏电阻输入,并且有两个热敏电阻输入, 这样,我就可以监控这两个平行电池的温度,并将其分成多个模腔。 符合规格的bq2.5895万和bq2.419万看起来很相似,封装看起来可以互换,除了一个引脚12 (我不会使用)和引脚24 (我正在使用外部USB开关)。 监测这两个热敏电阻的任何其他建议或其他部件的建议。 目前,我还计划使用bq2.5895万。

谢谢你… 礼萨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Reza,

    如果您需要监控两个独立的热敏电阻,bq2.419万是一个很好的替代方案。 正如您所提到的,这些部件在大多数部件上都是引脚对引脚兼容的,引脚12和24除外。 由于bq2.419万没有DSEL引脚,因此在充电器上完成D+/D-检测后,主机需要控制USB开关;主机应在插件后至少等待1秒以切换mux。

    您能否详细说明最初选择bq2.5895万时使用的设计标准? 您是否计划在应用程序中使用OTG?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Fernando,

    我们没有计划在我们的应用中使用OTG,我必须选择的标准基本上是具有超过2-3安培的充电能力和超过3安培的放电,并且具有电池协商和ESD以及更高的电压。 然后,我们不能在一个位置安装电池组,最终在单独的电池盒中安装并联电池,每个电池都有单独的热敏电阻。  

    谢谢你… Reza Rafi