This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD3138:Fusion在Singla UCD3138中找到多个设计

Guru**** 2492385 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD3138

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/583280/ucd3138-fusion-finds-multiple-designs-in-a-singla-ucd3138

部件号:UCD3138

您好,

我们有一个可加载到UCD3138设备的全桥LLC固件。

当我们连接Fusion时,它会打印以下内容。 请注意"found ********" 行。 它声称在同一个IC中找到了LLC设计和PFC设计!

有什么想法,可能会出什么问题?

谢谢!

22.03 2017 17:10:52

数据闪存已验证!

22.03 2017 17:10:52

正在写入程序闪存校验和0x338B79...

22.03 2017 17:10:52

正在验证通过回读写入的校验和...

22.03 2017 17:10:52

编程闪存校验和AOK

22.03 2017 17:10:52

下载已完成,未出现错误;已过去16.2秒

22.03 2017 17:10:52

正在发送ROM execute flash命令(发送字节0xF0到地址11)

22.03 2017 17:10:54

正在扫描响应device_ID读取的程序...

22.03 2017 17:10:54

正在程序模式下查找设备...

22.03 2017 17:10:55

在程序模式下找到DC-DC LLC固件版本0.0 .49.0 @ PMBus地址89d

22.03 2017 17:10:55

在程序模式下找到PFC单相分流固件0.0 .49.0 @ PMBus地址89d

22.03 2017 17:11:05

22.03 2017 17:11:05

正在将设备发送到ROM模式(清除程序闪存校验和)...

22.03 2017 17:11:05

正在通过ROM版本获取等待ROM模式...

22.03 2017 17:11:08

错误:enable_rom_mode命令后,设备似乎未处于ROM模式;3.000 毫秒后,ROM仍然没有响应

22.03 2017 17:11:14

22.03 2017 17:11:14

正在将设备发送到ROM模式(清除程序闪存校验和)...

22.03 2017 17:11:14

正在通过ROM版本获取等待ROM模式...

22.03 2017 17:11:17

错误:enable_rom_mode命令后,设备似乎未处于ROM模式;3.000 毫秒后,ROM仍然没有响应

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    IT发现这两种情况并不难解释。  我们的一些DC/DC代码也设计为支持通过UART连接到PFC。  所以我不会担心。  也许您可以通过将PFC_CMD #define中的每一位都输入到零来使其脱离GUI,但我不知道GUI如何准确地将这些数据计算出来。  下面是PFC的开始示例:

    #define CMD_PFC \

    {0x10,0x00,\

    0x60,0x00,\

    ....