This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS5.4232万:输出不稳定

Guru**** 2551210 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/582839/tps54232-unstable-output

部件号:TPS5.4232万

您好,  

我已使用TPS5.4232万并参考了工作台设计生成了3.8V电压。   

我附上了示意图的图像。  

我的输入范围是4.5V至5.5V,输出是3.8@2A。

但我得到的输出电压从2V至3V不等。

敬请推荐。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我没有使用过欠压保护电阻器,并使使使能引脚浮动。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我必须看到一个波形才能确定,但您很可能是在低余量下降的情况下工作。 当您增加负载时,TEH输出是否正确调节? 有关详细信息,请参阅此链接。 它也适用于TPS5.4232万。

    www.ti.com/.../slva547
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,John:

    感谢您的回答。

    我想知道是否有任何方法可以找到正确的负载阻力值。

    因为通过试验和错误,我放置了47欧姆电阻器并获得了所需的稳定输出。 根据您提供的,他们使用电阻值(千欧),但在我的情况下不起作用。

    敬请推荐。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    仅当VIN靠近VOUT且电路处于ECO模式时,才会出现低余量下降。  生态模式边界难以预测。  请参阅此应用说明:

    通常,在CCM中操作时,您可以始终避免这种情况。  当负载电流大于交流波纹电流的1/2时:

    ILP-p =(输出电压/Vin)*(输出电压)/(FSW*输出电压)