This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.5311万-Q1:NRES引脚的断言时间

Guru**** 2492385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/581677/tps65311-q1-asserted-time-of-the-nres-pin

部件号:TPS6.5311万-Q1

您好,

我的客户正在考虑故障/安全问题。

他们想知道从重置状态到 断言NRES引脚的时间(最小值/典型值/最大值)。

(他们希望时间得到保证...)

此致,

Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kuramochi-san,

    我已将此任务分配给相应的应用程序工程师,他将回答您的问题。

    此致,
    卡尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kuramochi-san,

    您是否正在数据表中查找以下规格? 同样,在其他重置条件下也提到了空白时间。

    它主要是数字规格,并使用设备扫描测试进行覆盖。

    在EVM上精确测试此问题有点困难,因为检测阈值有一些变化(+/-EVM 4 % 外部电阻器容差),而且很难准确地判断器件何时检测到UV/OV状态。

    希望这有所帮助。

    此致,

    Murthy

    Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kuramochi-san,

    我在上一次回复中创建的数据表快照似乎存在一些问题。 我指的是数据表中的以下规格。

    电压监测器BUCK1/2/3,VIO,LDO,增压器
    tVMON_BLK在UV/OV条件到RESN LOW UV/OV之间的消隐时间:BUCK1/2/3 UV:VIO 10 20 μs

    此致,

    Murthy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Murthi-San,
    (我改了名字叫kuramochi)

    "tVMON_BLK"是否包括WD_RESET?

    此致,
    Kuramochi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kuramochi-san,

    我不明白你的说法:(我把我的名字从kuramochi改成了)。 如果我在写你的名字时犯了一些错误,我很抱歉。

    对于WD,由于WD窗口时间较长,所以它有点不同。 只要遗漏了WD脉冲,设备就会等到“看门狗窗口时间(典型值=20ms)”完成,如果在这段时间内未检测到脉冲,则RESN会被拉下。与这段时间相比,10-20us的滤波时间可以忽略不计。 因此,我建议您将此值视为最坏情况22.02ms,而不启用SS。

    我会将一些图解发送到您的电子邮件地址。

    希望这有所帮助。

    此致,

    Murthy