This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ5.105万B:NTC标准

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/579394/bq51050b-ntc-standard

部件号:BQ5.105万B

您好,  

我们目前正在研究这款带电池充电器集成设备的无线接收器,并计划在我们正在进行的项目(手持式医疗设备)中实施它。  

我们最近发现,此设备的NTC监控仅支持JEITA。 老实说,我们对JEITA的了解不多,但我们想知道这款设备在市场上是否广泛用于锂聚合物电池,还是专为某些应用而制造?  

我之所以提出这个问题,是因为我们必须找到合适的蓄电池,然后才能设计电阻器,用于电流限制,端接电流等。 如果JEITA没有得到广泛使用,那么使用NTC后,会突然出现很多问题,无法找到合适的电池。  

本产品将在美国市场推出,因为我们了解到JEITA是日本的标准,我们不知道以后是否会出现问题。

很抱歉收到冗长乏味的电子邮件,请提前感谢!

此致

魏南

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,魏南
    要在您的系统中实施JEITA,NTC,电池和充电器需要支持该标准。 在这种情况下,bq5105X不会。 NTC功能只是在温度范围内基本启用/禁用充电。
    请参阅应用说明“锂离子电池充电器解决方案以符合JEITA标准”:
    www.ti.com/lit/an/slyt365/slyt365.pdf