This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2.7531万-G1:温度过高不工作

Guru**** 2535430 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24192, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/582555/bq27531-g1-over-temperature-not-working

部件号:BQ2.7531万-G1
主题中讨论的其他部件: BQ2.4192万BQSTUDIO

您好,

我们使用BQ2.7531万-G1/BQ24192 IC2.4192万 IC对系统进行温度测试。 OT设置为40C而UT设置为0C。

对于UT测试,当温度约为1C时,充电会中断,然后当温度升至2.45C时开始充电,因此这很正常。

对于OT测试,在40C时充电未中断,在47C左右时仍在充电。 我们检查了BQStudio中的OT寄存器,并且配置正确。

有什么想法,为什么UT保护有效,而OT不起作用?  

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    该仪表使用UT/OT的过滤/平均温度值。 如果您将其留在OT约一分钟,则应触发。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我们保证浸泡一分钟以上。

    实际上,我们尝试将温度提高到63C,这就是充电终止的地方,即使OT位设置为40C。 看起来,即使在BQstudio数据存储器中,它仍设置为默认值60C,显示为40C。 这怎么可能?

    此外,即使在63°C时充电结束,OT标记也不会变为红色。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    要实现此功能,我们必须修改Data Memory (数据存储器)-> Charger (充电器)选项卡中的Temperature (温度)表。 显然,OT/UT安全寄存器仅用于触发OT/UT标志,而不是实际用于电荷终止。