This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.5251万:如果仅使用输出1/2,则无输出3.

Guru**** 2589275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/583117/tps65251-if-only-used-output1-2-no-output3

部件号:TPS6.5251万

您好,先生,

我使用了TPS6.5251万,但只想使用output1和 output2,我的输出3所有引脚都可以作为附加文件浮动?

还是启用引脚需要连接到GND?

我在这个芯片上遇到了没有电源的问题,输出1设置为3.3V,但只有2.5V, 输出2设置为5V,但没有输出,这是否可能是因为我的输出3没有连接使能引脚到GND?

e2e.ti.com/.../SCHEMATIC1-_5F00_-01_2D00_Power.pdf

谢谢!

Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JffYC,

    是的,如果不使用带扣3,则EN3必须连接到GND。

    Jason Wang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jason:

    其他降压3相对引脚如何? 例如 VIN3,SS3,RLIM3,LX3,BST3, FB3和CMP3。
    除了EN3需要下拉至GND之外,其他引脚会使其浮动吗?

    谢谢!
    Jeff
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JeffYC,

    其他引脚VIN3,SS3,RLIM3,LX3,BST3, FB3和CMP3可 让它们 正常浮动或连接组件。

    Jason Wang