This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A47:接线端到板热阻

Guru**** 2455360 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/582758/tps7a47-junction-to-board-thermal-resistance

部件号:TPS7A47

TPS7A4701稳压器的接点至外壳(底部)热阻为1.7 °C/W 此指标是指连接点和外露的封装衬垫之间的热阻。

另一方面,调节器的接线端到板热阻为11.9 °C/W 我不确定我是否理解此指标。 如果暴露垫的接点仅为1.7 °C/W,而暴露的垫焊接到印刷电路板,则连接到印刷电路板的接点之间的电阻应与暴露垫接点之间的电阻近似,即1.7 °C/W,是吗? 那么为什么TPS7A4701的接点到板热阻是11.9 °C/W?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Vadim,

    两种指标之间的差异来自温度测量位置。

    Theta-JC (底部)是您提到的包裹的接合点和外露衬垫之间的差异。 这两个点之间的距离非常短;因此热阻较低。

    Theta-JB是结温与PCB轨迹上1 mm 远离封装边缘的点之间的差值。 由于距离增加,热阻更高。

    非常恭敬,
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ryan:

    感谢您的快速响应。

    此致,
    Vadim。