This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78PL116:SOC读数有问题- BQ78PL116

Guru**** 2465890 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/580840/bq78pl116-a-problem-with-soc-reading---bq78pl116

部件号:BQ78PL116
大家好!!
选择合适的ChemID并使用我们的蓄电池设置生成辅助文件后,我们仍然存在SOC读数问题。
首先:当开始对充满电的电池放电时(充电结束由“充电完成包电压限定符”和“充电完成锥形电流限定符”控制;测得的最小电池电压@ EndOfCharge为3,65Vpc),我们看到相对SOC读数向下跳转: SoC在整个休息期间读取100 % ,但开始放电后SOC值突然下降:
自完全充电周期以来,休息时间越长,相对SOC的下降幅度就越大。 在充电结束后立即开始放电,偏差几乎为零。 等待放电两天,开始放电后的初始SOC下降为- 6 % ,随后8分钟后又跳了- 5 %。 请参阅"Discharge after 2 days rest.pdf"/CFS-file/__key/communityserver-discussionse-components_files/196/8420.discharge-after-2days-rest.pdf
如果休息时间为6整天,则初始下降为-33 % (!) 即使电池在开始放电时仍充满电
我们认为,这可能是由于LiFePO4电池在充电结束后的休息期间连续下降的OCV。 此电压在数天内不断下降。 在未 连接任何负载的情况下,在充满电的情况下(在我们的案例中为3,68Vpc)开始,6天后降至3349Vpc。 是否有人知道如何解决这一问题?
其次: 我们进行了以下测量(日志文件): e2e.ti.com/.../2017.3 .13.12 1_2D00_.13_5F00_BattLog.xlsx 。 我们已为电池充电,直至CC标志打开,然后无需等待OCV空闲限定器时间,我们将电池完全放电(直至DC 标志打开),并重复此过程多次。 我们观察到,在每个周期后,~μ s 1 % 的SOC都会下降。 是否有人知道什么可能影响这种行为?
非常感谢您的帮助!
提前感谢!

弗拉基米尔B.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    弗拉基米尔
    PL116不能很好地处理LiFePO4细胞,我们不建议将其用于这些细胞。 我可以修改ChemID,以减少充电后休息期间的下降。 我将检查您的文件,以了解我是否拥有运行该流程所需的所有信息。 您使用的是哪种ChemID?
    Tom
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tom,您好!
    感谢您的回答!
    我们正在使用ChemID 463。
    您是否需要任何其他信息或任何其他文件来修改我们的ChemID?
    请回答第二个问题:什么可能会影响~1 % 在每个周期后的SOC下降?

    弗拉基米尔B.