This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD7242:UCD7242 + UCD9222在低于-10℃时无法通电

Guru**** 2528870 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD7242, UCD9222

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/583055/ucd7242-ucd7242-ucd9222-can-not-power-up-when-below--10

部件号:UCD7242
主题中讨论的其他部件: UCD9222

          您好:

 我们在主板上使用UCD7242+UCD9222。9222。它在 正常温度下工作正常。 当温度低于-10℃时,

有些主板可以 通电,但另一个主板不能通电。 这种情况 很奇怪。

现在,我们有两种方法来修复程序,但我们不理解原因。

第一种方法是,当我们满足该计划时,我们交换UCD7242可以修复它。

第二种方法是,当我们满足程序要求时,我们 将 UCD9222的重置时间延长到1秒,在数据表中,  UCD9222的重置时间只需2秒。

你能给一些理想帮助我们  完全解决问题。  

谢谢!

最佳尊重:

克林