This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.1021万A:启动输入电压较低

Guru**** 2798555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/581560/tps61021a-lower-startup-input-voltage

部件号:TPS6.1021万A
主题中讨论的其他部件:TPS6.1021万EVM-723

你(们)好

我使用TPS6.1021万EVM-723测试由1.5V电池供电的新型DC-DC去电脱模装置。 我使用Webench开始设计。 较低的启动输入电压由Webench状态为0.9V。 当我在EVM上实施设计时,我得到了1.24V。 输入电压可降至0.55V,但无法在该输入电压下启动。 如何修改设计以将启动输入电压降低到0.9V?

其他问题。 Webench将馈电电容器计算为39pF。 如果我使用方程式10,则对于43uF的输出电容器,C3应为179pF。 正确的正向电容器值是多少?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Bergeron:

    0.9V是板载电压。如果从电源到EVM板的输入电缆又长又薄,则会出现较大的压降。 在这种情况下,您应该调整电源的输出电压,以确保EVM板上的输入电压高于0.9V。

    您的应用中的最小输入电压,Tartget输出电压和最大输出电流是多少? 以便我可以根据您的需求计算正确的参数。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输入电压是在EVM上测量的,而不是在电源上测量的。 使用的电缆不会导致电压大幅下降。

    此电路将由蓄电池供电,使用寿命非常重要,因此输入电压越低,使用寿命越长。 但0.9V没问题。

    输出电压为2.2V,最大输出电流为90 mA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Oliver,您好!

    TPS6.1021万A EVM应该适合此应用。 在Vin=0.9V时,它可以支持3.3V/200mA输出。

    1. 在输出电压上升到目标值后,请先添加Vin和EN IC,然后添加负载电流。

    2.注意 在修改EVM时是否犯了一些错误。

    3.检查空载输出电压是否正常!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的,谢谢。

    空载电压良好(2.22V),并且较早启动。 我有一个负载开关,可以控制系统上的大部分负载(90mA时为82mA)。 我在负载开关上添加了软启动,允许直流-直流在施加负载之前启动。 它现在的启动电压为0.8伏。 完美!

    而正向电容器的价值又如何呢?

    谢谢

    Olivier
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    前馈电容器选择基于您的倒置电阻值,有效输出电容等... 您可以与我们分享该参数吗? 您还可以详细阅读AN SLVA834