This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS5.3647万:EVM's Orcad(.DSN)文件请求

Guru**** 2399305 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/582724/tps53647-evm-s-orcad-dsn-file-request

部件号:TPS5.3647万
主题中讨论的其他部件:TPS56.2201万TPS4.0304万

您好,先生,

请帮助您提供以下项目的Orcad (.DSN)文件吗?

TPS56.2201万DDCR

TPS4.0304万DRCR,

TPS548A20RVER,

TPS5.3647万RTAR,

TPS5.3667万RTAR

 

谢谢

此致,

 

Ken Y

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    对于TPS56.2201万,只有Altium设计版本,没有.DSN版本,请注意。

    其他人则需要相应的支持者确认。

    此致,

    黄昌

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Yuchang,
    好的,感谢您的及时回复。
    在您与支持者确认后,请通过电子邮件将DSN文件发送给我。

    此致,
    Ken Y
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可能需要为每个零件号发布单独的请求。 帖子是按部件号分配的,因此只有TPS5.3647万可以直接响应。

    此外,您是否正在查找EVM的设计文件? 还是只是IC的原理图符号和占地面积?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,John:
    客户想要修改参考原理图(.DSN),然后将其直接组合到其系统中。

    谢谢

    Ken Y
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ken:  

    下面的压缩文件包含根据您的请求翻译的DSN文件,源文件不是Altium格式的TPS4.0304万除外。 您可以使用WEBENCH的导出功能将原理图导出为TPS4.0304万的.DSN格式。   

    请告诉我翻译的文件是否可用。

    e2e.ti.com/.../DSN_5F00_files.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Howard:
    感谢您的及时和友好的支持。

    此致,
    Ken Y