This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BUF2.08万-Q1:模拟/数字电源电流

Guru**** 2457760 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/579872/buf20800-q1-analog-digital-power-supply-current

部件号:BUF2.08万-Q1

团队成员,您好!

在数据表中,

1.模拟电源电流在空载情况下最大为28mA。 如果在满载情况下,如何估计最大电源电流?

2.数字电源电流在空载情况下最大为100uA,双线总线未激活。 如果在满负荷情况下,两线总线处于活动状态,我如何估计最大电源电流?
  =>数字电源:3.3V。 客户的3.3V电源不足以覆盖整个系统。

请查看并告诉我您的意见。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的团队:

    此请求是否有任何更新?

    谢谢你
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Dino:

    请原谅您的请求延迟回复。

    对于数字电源,电流取决于您用于与部件通信的频率,此外,如果它们连接到同一电源,您将有一些用于上拉的电流。 但是,在通信过程中,电流不应超过几毫安。 您是否认为有必要经常更改gamma缓冲区设置?

    对于模拟电源,最大电流取决于输出电流以及输出上的电压。 如果输出电压低于设定电压,则输出需要提供电流,然后全输出电流将从模拟电源中出来,因此,如果所有输出都是源输出,则最大输出电流的总和为最大电源电流。

    但是,请记住,如果输出高于设定电压,则输出为漏电流,然后电流将进入GND,模拟电源将不提供任何电流。

    此致,

    布里吉特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,布里吉特,

    感谢您的评论。客户不会经常更改gamma缓冲区设置。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,布里吉特,

    我有更好的问题。

    您是否知道输出容差为更改温度(-40C至105C)或负载条件?
    对于负载条件,在数据表5第页(图4)上有每个输出电流的输出电压图形,但客户希望像%这样的特定数字。 如果可能,请告诉我输出公差数字或%作为更改温度或负载条件?

    谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Dino:

    请原谅回复延迟。

    输出电压取决于负载条件,如图4所示。 我们不能给出整个载荷范围的百分比,因为它不是如图所示的完全线性。 此外,图中还显示容差也取决于代码。 如果输出需要提供电流,则容差与吸入电流的容差不同。

    输出精确度是在无负载的情况下由+/- 50mV给出的。 温度过高通常为+/-25mV。

    负载调节以1.5mV/mA提供。

    您的客户有哪些顾虑? 他为什么需要百分比数字?

    此致,
    布里吉特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Brigitte:

    感谢您的回复。
    对此没有具体的关切。 他们只需要一个用于提交给最终客户的批准文档的数据。
    我将与您会面并提出您的意见,如果需要更多信息,我将再次与您联系。

    谢谢你。