This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP3996:内部参考,旁路电阻器和POR引脚功能

Guru**** 2374090 points
Other Parts Discussed in Thread: LP3996
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/582601/lp3996-internal-reference-bypass-resistor-and-por-pin-capabilities

部件号:LP3996

关于LP3996双稳压器的一些问题:

1.内部参考电压是多少?  似乎必须< 1.0V。

2.内部电阻器偏置旁路引脚的值和(可能是断断续续的)容差是多少?

3. POR引脚的电流吸收能力是多少?

谢谢,科罗拉多州现场应用的S. Dunbar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Dunbar,

    1) 我认为参考电压为0.8V,因为这是最低的输出电压。 我正在订购EVM进行确认。

    2)我们正在研究这一问题。  

    3)额定IOL为250uA,以保持VPOR低电平

    非常恭敬,

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢,我错过了0.8V选项。

    我在数据表中看到POR的规格VOL为20 mV (典型值),当吸入I,汇= 250 uA时。 这意味着下拉MOSFET的电阻约为80欧姆。 基于这一点,我认为引脚的实际额定值会更高吗?

    再次感谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    可能是这样,但该规范提供了一个最坏的情况,用于设计具有的系统,并确保其处于有效的逻辑下限。 如果您需要更强的漏电功能,请注意,电压将会更高,您需要确保其仍然是系统的有效逻辑低电压。 对于该型号,FET作为电阻器(就像您使用80欧姆时那样),只需使用欧姆定律。 请注意,这是FET的模型,仅为估计的最大值

    David