This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-G1:在BQstudio中导入参数

Guru**** 2393725 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100-G1, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/582871/bq34z100-g1-parameter-import-in-bqstudio

部件号:BQ34Z100-G1
主题中讨论的其他部件: BQSTUDIO

你(们)好 我只是想知道我的方法是否正确。

我们正在使用配备Bq34z100-G1的电池组。 我们希望在从制造商处获取这些电池组时编辑它们的参数。

是否可以使用导入工具导入参数? 我编辑了一个电池组的参数并将其导出。 现在,我尝试将它们导入我们所有的电池组中。

我注意到校准页面没有更新(在本例中为当前死区)。  

这种方法是否错误,我们只应手动编辑要更改的参数,而不使用导入csv文件工具?

此致,

卡利斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    卡利斯
    您可以从一个文件包中导出gg.csv文件,然后将其导入到另一个文件包中。 校准数据不会自动导入,但您可以使用从文件导入(高级)选项并选择导入校准数据。 您还可以进入Windows >黄金图像并从保留的字段中擦除校准,以使bqStudio自动导入它。
    Tom
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢Thomas。 我了解不应更改校准值,因为它们包含CC偏移,这对于每个电池组是唯一的。