This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] REG101:3.3V输出设备REG101NA-REG101的故障模式3.3

Guru**** 2466550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/582930/reg101-failure-modes-of-the-3-3v-output-device-reg101na-3-3

部件号:REG101

您好,

我目前正在为我的航空产品编写故障模式和影响分析文档,我有一个关于 REG101NA- 3.3 组件(固定输出)故障模式的特定问题。 该器件在我的电路中由5V供电,我需要知道,在发生内部故障时,输出电压是否会导致输出 电压超过3.6V?

提前感谢!

Sylvain Poulin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sylvain:您好!

    故障模式取决于导致电脑控制器损坏的情况;但是,如果内部电路损坏,输出电压可能会达到大约输入电压。

    非常恭敬,
    Ryan