This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC3801:UCC3801缺少频率操作方程式

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC3801, UCC2801

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/582925/ucc3801-frequency-operation-equation-missing-for-ucc3801

部件号:UCC3801
主题中讨论的其他部件: UCC2801

您好,

我正在寻找UCC3801 的正确"频率操作"方程式。

根据数据表中的9.3 .1.4 RC部分,有几种可能的方程式:

对于UCCx802和UCCx804,请使用公式4。

F = 1.5 /(R*C)        [eq.4]

对于UCCx803和UCCx805,请使用公式5。

F = 1.0 /(R*C)        [eq.5]

但是,未指明适用于UCC3801的方程式。

在这种情况下,我应该使用哪个方程式?

谢谢!

豪尔赫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Jorge,

    UCC3801的正确频率方程是[eq.4],f = 1.5 /(R*C)。
    大约一个月前,有人提出了一个几乎相同的问题。
    要查看该文档,请在论坛页面顶部的搜索框中搜索“UCC2801:每个数据表的切换频率”。
    显然,需要更正数据表以添加此缺失的信息。

    此致,
    Ulrich
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢Urlich,

    仅需确认表8.5 电气特性中的另一项内容,即注释4:

    注(4) UCCx800,UCCx802和UCCx803的振荡器频率是输出频率。 UCCx801,UCCx804和UCCx805的振荡器频率是输出频率的两倍。

    因此,在我的情况下,如果我应用[eq. 4]如果我得到f = 50kHz,这是否意味着输出频率为25kHz,对吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Jorge,

    是的,这是正确的,先生,因为UCCx801 (和-04,-05)包含一个翻转,以将最大占空比限制为50 %。 这具有将振荡器频率分成一半以成为输出切换频率的副作用。

    另一种方法是,要使用UCCx801 (-04,-05)获得所需的输出频率,您需要将振荡器编程为该频率的两倍。

    此致,
    Ulrich