This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/UCC2.87万:脱机隔离交流-直流电源设计(双输出)

Guru**** 2796515 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP8590

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/580400/webench-tools-ucc28700-off-line-isolated-ac-dc-ps-design-dual-output

部件号:UCC2.87万
主题中讨论的其他部件: UCC2.86万UCC2.891万PMP8590

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好,Sirs:

我希望设计具有以下 要求的隔离式脱机交流-直流电源,

VIN: 85-265 VAC

输出电压1:24V直流@ 250mA

输出电压2:24V直流@ 250mA

使用Webench,我收到了推荐的设计,并倾向于使用UCC2.87万进行设计。

问题1: UCC2.87万是否是根据我的要求推进我的设计的好部分?

问题2: 我根据我的要求使用工作台为双输出PS生成解决方案。  Webench推荐的设计在原理图上显示单个输出。  它为具有单输出的变压器生成规格。  工作台是否只能计算单个输出?  我 从工作台获得的推荐电路是否仅计算单个输出?  需要双输出时,是否有计算指导,或者它是否是数据表中的相同计算值?

我是PS设计的新技术。  这是我第一次尝试这样做,根据我的收集,这完全是它自己的设计(SMPS设计)。  衷心感谢您在这里的指导。

此致,

Eymard Cruz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Eymard,

    根据您列出的要求,UCC2.87万是适合您应用的好设备。 还有许多其他部件也可以执行此工作。

    我尝试了两路输出的Webench设计,获得了与您相同的单路输出结果。 我认为这是Webench仿真工具中的一个问题,我将通知相应的小组。 您应该设计2个输出绕组(不包括辅助绕组)。 我认为您不能自动将一个输出的计算结果应用到另一个输出,尽管在这种情况下它们是相同的。

    我会请另一位工程师为您提供有关此设计的进一步支持,因为我将在几天内不能使用。

    此致,
    Ulrich
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Eymard,
    感谢您对TI的关注。 正如Uli所说,他已经外出几天了,所以我也会在这里发表我的意见。

    Webench目前不能为AC/DC执行多个输出设计。 这是我们计划添加的内容,但尚未完全可用。

    我将浏览一下我们的参考设计,看看我们是否有任何与您需要的东西接近。 在这项搜索中,我只有几个问题可以帮助我。

    1)每个输出的最低负载是多少?
    2)每个输出上的负载线的电压调节精度是多少? 例如,如果一个导轨在另一个重载的情况下卸载,您可能会看到卸载的导轨电压增加超过5 %。
    3)您是否需要此电源的备用电源? (输出完全卸载或特定轻载时是这样吗?)
    4)初级和次级之间需要什么隔离电压? 每个24V输出之间的情况如何? 基本,功能或强化隔离?

    此致,
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,John:

    感谢您的回复。


    我在初始帖子上出错。 我在250mA下发布了两个24 VDC输出。 我实际上正在寻找2个输出(24VDC @ 250mA和5 VDC @250mA)。 目前所需经费为约数。 我将进行测量以获得更准确的值。

    回答您提供的问题列表。

    1)我将进行此测量。
    2)我希望更换提供+/- 2 % 准确度的Arch电子模块(AHCN-24S)。 线路调节位于3 % ,负载调节位于5 %。 我目前有的LDO逐渐将24VDC降至较低的电压(17VDC,10VDC,5VDC和3.3VDC)。
    3)我没有待机电源要求。 这将为特定的轻负载供电。
    4) AHCN-24S提供高达3000V交流的输入/输出隔离。 我想满足同样的要求。 具有两个隔离输出的目标是消除/减少噪音。

    我希望这能让您更好地了解情况。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eymard,

    感谢您提供这些信息。 我认为最好的设计是使用UCC2.86万连接的PMP8642。  您必须检查变压器/光电的绝缘情况,以确保其符合您的要求,但这款变压器已完全构建并经过测试,似乎符合您的需求。 我认为输出上限对于特殊的瞬态需求来说是非常大的,但对于您的项目,您可以降低该上限。

    此外,我还使用UCC2.891万添加了PMP8590,它简单得多,但可能不符合您的法规要求。 它也经过构建和测试。您可能必须夹紧或预加载输出以限制调节。 如果您需要在其中一个输出上比5 % 更好的输出,您可能还需要线性稳压器。

    此致,
    John e2e.ti.com/.../PMP8642-Rev_5F00_A-BOM.pdfe2e.ti.com/.../PMP8642-Rev_5F00_A-BOM.xlse2e.ti.com/.../PMP8642-Rev_5F00_A_5F00_TestResults.pdfe2e.ti.com/.../PMP8642_5F00_Rev_5F00_A_5F00_pads.pdf</s>8642 86428642

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,John:

    感谢您提供信息。

    我将继续使用UCC2.891万进行我的设计。  由于有限的董事会空间,我要远离UCC2.86万家庭。  我现在正与Wurth Electronics合作,为我的应用确定合适的变压器。  我还计划为UCC2.891万引入开发板。  是否可以购买PMP8590主板进行评估?  如果遇到任何问题,我将联系我们。  感谢你的帮助。

    此致,

    Eymard Cruz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Eymard,

    很高兴听到。 我已经联系了主板设计师和当地FAE Ahmed,让你获得一个PMP8590主板。 如果他们在e2e中没有联系您,我会告诉您进展如何。

    此致,
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,John:

    先生,听起来不错。  谢谢你。  我上周在一次研讨会上会见了Ahmed。  我期待获得 开发板。  再次感谢。

    此致,

    Eymard Cruz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Eymard,

    我向您发送了一封电子邮件。 你明白了吗?