This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Starterware/TPS65.9038万EVM-090:开发者错误。未找到niPie.exe。 安装程序错误1106

Guru**** 2457760 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/582893/starterware-tps659038evm-090-developer-error-nipie-exe-no-found-installer-error1106

部件号:TPS65.9038万EVM-090

工具/软件:Starterware

支持路径:/工具和软件/帮助我解决问题/设计套件/评估模块/主板/软件问题/

E2E团队,您好!

安装TPS65.9038万 EVM软件时,出现安装程序错误(安装程序错误1.1006万)。  

1.未找到指定的文件:

UpgradeManagerPostProcessor = supportfiles\niPie.exe

从何处下载EVM的软件包?

弗朗茨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Franz,

    我想我们已经离线了。 如果您有任何其他问题,请告诉我。

    此致,
    卡尔