This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EV2300:EV2300和USB到GPIO兼容性

Guru**** 2457760 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/582878/ev2300-ev2300-and-usb-to-gpio-compability

部件号:EV2300

您好,

我想知道是否购买基于 BQ34Z100的BestTech HCX-D170V1 (BMS FO 12S电池)。 要在PC和BQ之间进行通信,需要接口适配器。 数据表介绍了EV2300。 因为之前的项目,我已经有了USB到GPIO适配器。  

这是我的问题。 是否可以 通过 USB到GPIO与BQ34Z100通信,或者我必须购买另一个适配器?

提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    USB到GPIO适配器与bq34z100不兼容。 您必须使用EV2300或EV2400。