This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2.752万-G4:bq2.752万-G4 /编写黄金文件后设计容量与FCC之间的关系

Guru**** 2394295 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/581760/bq27520-g4-bq27520-g4-relation-between-design-capacity-and-fcc-after-writing-golden-file

部件号:BQ2.752万-G4

您好,

请让我谈谈在编写黄金文件后,设计能力与FCC之间的关系。 我之所以提出这个问题,是因为我的客户评论说,在写入黄金映像后,FCC在更改为更高的黄金映像设计容量值时得到了提高。 我知道FCC通常使用"FCC=Qstart+PassedCharge +Rm"计算,因此我无法理解为什么FCC会通过更改金色图像中的设计容量值而发生变化。  

我们非常感谢您的善意回应。

此致,

Satoshi /日本Disty.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Satoshi:

    Qmax是根据设计能力计算的。 FCC是根据您在方程式中所示的RM和Qstart计算得出的。 Qstart和RM都是Qmax的函数。

    因此,客户在更改设计容量后发现FCC增加并不是意料之外的事。

    谢谢

    Onyx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Onyx:

    感谢您的回复。 您能否分享演示材料或应用说明,其中包括您列出的有关Qmax,设计容量,FCC或RM的关系?

    此致,
    Satoshi