This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5060:LM5060是否可用于直接连接车辆点火系统?

Guru**** 2767355 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5060, LM5060-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/582721/lm5060-can-lm5060-be-used-for-direct-interfacing-to-the-vehicle-ignition-system

部件号:LM5060

尊敬的先生/女士:

我能否检查LM5060是否能够直接连接到车辆点火系统?

它是否能承受 输入电压= 42V,在42V电源时发现设备关闭?

我们遵循TI的参考设计,可从以下网址获得:http://www.ti.com/lit/ug/tiduc41/tiduc41.pdf

 此致,
公里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    KPK,

    LM5060-Q1是一 种经汽车认证的设备,工作电压为5.5V至65V。 IC上从Vinput到Vin的二极管和盖子将允许在线路弛垂期间进行瞬时操作以降低Vin电压。  有关极性反接保护,请参见DS的图41。

    Brian