This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R1:关于PRES引脚

Guru**** 2463330 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50-R1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/581434/bq40z50-r1-regarding-pres-pin

部件号:BQ40Z50-R1

我在原理图中看到,PRES引脚与Pack+在同一个连接器上。 这是否意味着它已连接至Pack+? 或者它是否浮动以接收来自传入智能充电器电路的PRES引脚信号?

我计划将BQ40Z50-R1与"非智能"充电器一起使用(两个部分之间没有通信)。 在这种情况下,必须如何配置PRES引脚? 我有一个可拆卸包装。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请查看bq40z50EVM用户指南中的示意图。 使用万用表可以快速回答Pack+和PRES针脚未连接的问题。 PRES引脚需要与电池组短路-当可拆卸电池组连接到系统时。 如果您的设计中未配置此功能,则可以将DA配置[NR]= 1设置为绕过此功能。 有关详细信息,请参阅bq40z50-R1 TRM (www.ti.com/.../sluubc1c.pdf)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Damian,

    您的意思是说插头J3和插件J4的Syspres针脚必须短路吗? 我指的是SLUSSCB3中第28页的"应用原理图"。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是...通常在系统侧短路/连接,因此仪表可以检测电池组何时连接到系统。 如果您不想使用该功能,则可以选择bq40z50-R1引脚16短至VSS/Pack-或将其保持浮动并将NR位设置为1。