This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV6.209万:TLV6.209万 EN端子的下拉电阻器

Guru**** 2504855 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/582803/tlv62090-the-pull-down-resister-of-en-terminal-of-tlv62090

部件号:TLV6.209万
主题中讨论的其他部件:TLV6.2085万

你(们)好

在数据表中,EN端子的下拉电阻器为典型值400kΩ Ω。
是否有最小值和最大值?
此致,
Yokoa
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    没有规定的最小值/最大值,但通常可以预期此类型参数的50 % 容差。

    TLV6.2085万提供了更小的解决方案尺寸和更高的效率。