This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2.807万:PFC装置在电压85...130VAC时不启动

Guru**** 2581345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/582539/ucc28070-pfc-unit-does-not-start-at-voltages-85-130vac

部件号:UCC2.807万

我设计了基于UCC2.807万PWR的有源交错2相1.2kW PFC转换器。 85..265VAC输入,400VDC输出,200kHz PWM频率。 整个PFC转换器在电压135...265V交流下可靠工作,并产生400V直流输出。

但是,在85...130V交流输入时,PFC无法可靠启动,只生成277vdc输出,而不是预期的400Vdc输出。 通过在135VAC时启动并将输入电压降至110V交流,可以暂时克服此问题。 在100VAC的全负载下运行对于项目至关重要。

电感不足是否是导致这种现象的原因? 计算结果显示所需的最小电感为39uH,而使用的电感在空载时为49uH,在满负载时为33uH。  2个KoolMu磁芯上使用1.4平方毫米电线定制电感。 此时提高电感是否至关重要?


非常感谢您的意见/想法。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sergey,您好!

    我已请我们的一位应用工程师回答您的问题,您将在今天晚些时候看到答案。

    此致

    彼得
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sergey,您好!

    请阅读此帖子: e2e.ti.com/.../45.2463万  

    它也有类似的问题,希望能有所帮助。

    此致,

    宝盛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Bosheng,
    当我单击链接时,我会看到此消息
    很遗憾,您请求的页面已不存在。 请使用上面的搜索表单查找您感兴趣的信息。
    我无法阅读您推荐的帖子。

    此致,

    Sergey
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sergey,您好!

    请搜索"UCC2.807万功率限制",您将找到它。

    此致,

    宝盛

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你,博斯亨。

    我找到了这个帖子,并将仔细研究。

    此致,

    Sergey