This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2.87万EVM-068:我们的新要求

Guru**** 2318830 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2490
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/578390/ucc28700evm-068-our-new-requirements

部件号:UCC2.87万EVM-068
主题中讨论的其他部件:UCC2.87万PMP1.0344万UCC2.874万STRIMPTPS2490

您好,先生,

我们在主要产品中使用了UCC2.87万,它非常好用。 但我们有一个新问题,需要我们将电压从12VDC提高到24VDC。 我们希望得到您的帮助。

我们的要求:

1.输入电压范围:110V交流-480VAC。    

2.输出电压:24V直流(我们的原始输出电压为12V直流),

3,输出功率: 24瓦或25瓦  

4.最佳输出通道:3通道。 通道1:24VDC/0.4Amp;通道2:24VDC/0.4Amp和 第三通道:12V直流/ 0.4 Amp。   

如果可能,我们希望三个输出电压通道 不同,24V/0.4A;24V/0.4A,12V/0.4A     

此致   

 Jim Yin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jim,
    感谢您对TI的关注。
    为了确保我理解,您是否询问如何将您的设计从12v到24V输出进行修改?

    如果可以,您能否分享一下12v设计的功率级别,12设计的示意图以及12v设计的变压器详细信息?

    此致
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../PMP1.0344万_5F00_REVC.pdf

    您好,John:
    非常感谢。是的,两年前,您给了我一个12VDC输出的参考设计。
    请查看随附的文档。 我们和您的参考的区别在于设计中的一个阶段,而您的设计则是三个阶段。

    在我们 的新设计中,我们希望保持25W输出功率。但它应该是这样的:24VDC/0.4A,24VDC/0.4A和12VDC/0.4A

    谢谢,致以诚挚的问候
    Jim Yin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jim:

    只是为了说明,您是否需要像PMP1.0344万设计中那样隔离所有输出导轨? 或者堆叠变压器绕组以获得不同的输出是可以的吗?

    我问您有关这一问题的原因是,多输出PSR回扫在调节和瞬态性能方面的性能往往略差,并且可能会超过±μ 5 % 的负载调节取决于变压器规格和设计。

    您可能需要考虑使用SSR回扫(如UCC2.874万),以便为您的应用程序提供更好的调节和瞬时性能。 请告诉我们您的目标线和负载调节精度是多少?

    谢谢

    陈伟浩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Wei-Hao,

    非常感谢您的回复。 有两件事我要告诉你。

    1.我们测试了UCCUCC2.87万。

    2.我相信PMP1.0344万和UCC2.874万的效果很好,但我们必须先测试。

    我希望您能帮助我们为 您的UCC2.874万提供相关的原理图,PCB源文件,演示板和测试结果。

    我们在两年前完成了所有的设计和测试工作,但是操作员 需要更改和更新要求,所以这将是非常好的

    您将为我们的新要求提供支持。

    我们的原始要求:输入电压范围:110V交流-480VAC

                                              输出电压:12V直流

                                              输出功率:25W--实际功率可以是16至17W

    但由于我们添加了备用电容器组备用电路,需要更高的电压来减小电容器尺寸和 值,因此我们需要24VDC输出

    新要求:  输入电压范围:110V交流-480VAC

                                     输出电压范围:12V直流,24V直流

                                    输出功率:12V直流/3W,24V直流/20W

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jim:

    感谢您的回复,并告知我们您的要求。  

    请注意,多个输出PSR回扫的下侧将是负载调节,当不同输出轨上施加不同负载时,电流限制将不准确,因为它仅感测主侧的总峰值电流。 如果负载极不平衡即一个轨道具有重负载,另一个轨道没有负载或轻负载,它将无法夹紧轻负载轨道上的输出电平,结果可能会导致更高的输出电压。  因此,如有必要,可能需要采取额外措施来限制这些电压。

    它必须依靠您的系统(负载)来平衡每个导轨上应消耗的电流量,以实现稳定的输出。 由于PMP1.0344万非常适合您的应用,所以我建议您坚持使用UCC2.87万,您可以修改变压器绕组比率,以达到 您所需的+24V和+12V输出。

    以下是一些您可以尝试的建议:  

    1.由于两个导轨的输出电压是原始+12V设计的两倍,因此您只需将这两个输出导轨的次级绕组圈数增加一倍即可。 请确保调整+24V输出的次级二极管和电容器额定值。  

    2.使用现有系统可以进行一项临时测试,即拆除一个+12V输出导轨的所有组件,并将开路绕组与另一个+12V绕组串联,以使+24V输出的转速比加倍。 再次请记住,二极管和电容器必须更换为24路输出的较高额定值。 对于每个导轨,原始绕组的平均输出为0.7A,因此新系列绕组也应能够支持0.7A的平均输出。

    您可以测试改进后的系统以验证性能,例如波纹,调节,峰值电压,热等,直到您获得新的变压器。

    还有一件事,您是为当前系统使用自己的变压器,还是使用PMP1.0344万中的变压器? 我们可能会帮助您找到PMP1.0344万中使用的X'FMR的数据表和规格,因此您可以将其用作新变压器设计的参考。

    非常感谢。

    此致,

    陈伟浩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Wei-Hao,
    非常感谢你的帮助。 是的,您的设计支持0.7Amp输出电流。 我是否可以串联连接所有三个输出线圈以获得此UCC2.87万电路的36VDC/0.7Amp? 如果串行连接存在一些潜在问题?
    再次感谢并致以诚挚的问候
    Jim Yin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../36VDC.pdf

    你好,Wei-Hao,

    非常感谢你的帮助。 请查看随附的示意图,并检查我们的设计是否存在一些潜在问题。

    我们使用此PMP1.0344万来生成36V/0.7A输出。

    再次感谢并致以诚挚的问候

    Jim Yin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jim:

    我看不出它有什么大问题,但也许堆叠三个导轨以获得更高的输出比串联三个绕组要花费更多的成本。 辅助侧的组件数量将增加两倍,主板的尺寸也将增大。

    除此之外,只是为了让您在次级侧选择正确的二极管和电容器额定值,应该可以正常工作。

    如有任何疑问,请随时联系我们。

    感谢您对TI的支持!


    此致,

    Wei-Hao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Wei-Hao,
    非常感谢。 是的,我们可以串联连接三个次级线圈以产生36VDC。 我知道我们必须使用更高电压的二极管和电容器。 我对电阻器有另一个问题,原始12VDC输出为10kom, 如何在36VDC输出时选择此电阻器? 相同?
    再,22uF/25V…………………………………………………………………… >22uF/63V或更高?
    1000uF/16V--- 大于1000uF/50V或更高?

    再次感谢并致以诚挚的问候
    Jim Yin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jim:

    您可以在36VDC下保持10K的虚拟负载,虚拟负载的目的是保持输出调节,并防止在轻负载条件下输出电压偏高。

    22uF/63V和1000uF/50V cap的声音对于+36V输出来说非常好,它至少有30 % 余量用于降额。

    谢谢。

    此致,
    Wei-Hao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Wei-Hao,
    非常感谢。 好极了。

    此致
    Jim
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jim:

    完全没问题,如果您有任何问题,请随时告诉我们。

    非常感谢您对TI产品的持续支持。

    此致,

    Wei-Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Wei-Hao,

    还有一个问题, SK4200L-TP (输出整流器二极管)的反向电压为200VDC,我们能否在36VDC输出环境下继续使用此芯片?

    再次感谢并致以诚挚的问候

    Jim Yin

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jim:

    它需要更高额定功率的整流器二极管来实现这一点。 负反射电压将随着整体转向比的增加而增加。 基于PMP1.0344万设计中的变压器转速比,您可能需要具有600Vdc二极管的额定反向电压才能确保安全。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢Wei-Hao。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Wei-Hao,
    我制作了一个原型来测试电路。 其输出电压良好(36VDC),但其电流非常低,仅为0.22Amp。 它仅为8W,是设计功率输出的1/3。 我希望知道如何调整输出电流。 我恐怕我们必须使用三个分离的整流器电路。
    请帮助我解决此问题。

    再次感谢并致以诚挚的问候
    Jim Yin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../Updated_5F00_36VDC.pdf

    你好,Wei-Hao,

    请帮助我查看随附的示意图并尝试查找任何故障。

    此致

    Jim Yin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jim:

    请告诉我们,当您将负载增加到0.22A或更高时会发生什么情况? 输出电压是否下降且控制器保持在CC模式?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Wei-Hao,
    非常感谢。 是的,它保持在CC模式。
    负载电流
    66欧姆529mA
    84欧姆416mA
    101欧姆343mA
    119欧姆292 mA
    136欧姆255 mA
    160欧姆218mA

    输出电压下降,似乎出现振荡。

    当负载为 160欧姆时, 输出电压稳定并保持在 35.6伏(直流)

    再次感谢并致以诚挚的问候
    Jim Yin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Wei-Hao,
    今天,我根据 你提供的公式调整了电阻分压器值。  我保持RS1不变(82k欧姆),我 将RS2从22k欧姆更改为25.7  Kohm (Voct=36V)。 但结果是一样的。

     RS1=(VIN(RUN)* 1.414 )/(NPA* Ivsl(RUN))

     NPA =14/3;

    VIN (RUN)=70

    IVSL (运行)= 260uA

    RS2 =(RS1 * Vvsr)/(NAS *(Vocv+VF)- Vvsr)

     VOCV = 36V

    VF= 0.55V  

    北美市场=3/6  

    VVSR= 4.05

    希望尽快获得您的帮助。


    谢谢
    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Wei-Hao,
    我根据您提供的方程式调整了VS输入电阻分压器值。 我保持RS1不变,并将RS2调整为25.7 千欧(36VDC输出,NAS =3/6,NAS:变压器辅助转速比)。 但结果是一样的。

    谢谢,希望尽快获得您的帮助。

    此致

    Jim
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jim:

    感谢您的回复,并对延迟回复表示抱歉,我们昨天遭遇了非常糟糕的暴风雪袭击。

    我认为您的VS电阻值是好的,因为在200mA下可以获得36V电压,但当负载变大时,它会失去调节。 根据您所测试的不同负载条件的结果,控制器仍处于CV模式。  


    问题可能是由于三个绕组串联,变压器的泄漏电感变大,这导致反射辅助电压上的振铃增大。 由于振铃,控制器采样错误的VS电压计时,并且未能将输出调节到所需水平。 VS上的容许纹波通过RS1和RS2放大至辅助绕组电压,等于100 mV x (RS1 + RS2)/ RS2。



    当负载约为200mA和500mA时,您能否帮助我们获得辅助绕组电压和输出波形的波形?

    另请参阅下面提供的变压器数据表链接:

    /cfs/file/__key/communityserver-discussions-组件文件/196/6622.750817930r00.pdf


    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢Wei-Hao。 我很快就会向您发送波形。

    此致
    Jim Yin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Wei-Hao,
    非常感谢。
    正如我们所讨论的,电源在轻负载下工作正常。 但我们发现启动后,我增加了重负载(60欧姆负载--0.6安培),电源也可以正常工作。

    这意味着在重负载情况下,电源启动不正确(可能难以振荡)。 接通电源后,在重载条件下工作没有任何问题。

    明天早上我会给你发送波形。

    此致
    Jim Yin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jim:

    您是否已捕获辅助绕组的波形?

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Wei-Hao,

    非常感谢。 很抱歉,这些天我一直忙于其他问题。

    我们的电源有两个问题:

    1.和我们之前讨论的一样--36VDC输出/0.7Amp (三个线圈串联),

    2. 高电容负载问题。 它始终工作异常,甚至是12V直流输出(在整流器之后串联连接12VDC/0.7Amp输出)。 因此,我们必须考虑使用浪涌电流限制器或负载开关来启动。 (我们使用备用电容器组 作为此DC/DC转换器的负载 )

    此致

    Jim Yin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jim:

    感谢您的回复,无需担心,请慢慢来。

    1. 如果我们能看到一些辅助绕组的波形,这将会有所帮助,并且可能会将缓冲器类型更改为RC缓冲器,这将有助于减少因泄漏电感增加而产生的振铃。

    2.的确,你是对的。 由于启动期间电容负载的dv/dt高,您可能会看到较大的浪涌电流。 TI有一系列浪涌电流限制器,称为热插拔控制器(External FET)或E-FUSE (Integated FET)。

    我建议将TPS2490热插拔用于您的应用,它提供启动浪涌电流限制,过电流保护,短路保护和欠压保护,请参阅以下链接:

    TPS2490:

    产品文件夹: http://www.ti.com/product/TPS2490

    数据表: http://www.ti.com/lit/gpn/tps2490

    此外,评估板可能有助于您了解其工作原理:

    TPS2490-EVM:

    产品文件夹: http://www.ti.com/tool/tps2490evm-001

    用户指南: http://www.ti.com/lit/pdf/slvu099

    谢谢。

    此致,

    Wei-Hao