This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具:LM2733xmf

Guru**** 2463330 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/582881/webench-tools-lm2733xmf

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好:

我想知道如何使用简单的切换器来反转电压,从负输入电压生成正输出电压。

输出电压为+5V,输入电压为-11V。我使用了LM2733XMF设备。

这是否可行?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Elena:
    所描述的配置(负输入,正输出)当前在WEBENCH Power Designer中不受支持。 我已将您的帖子移至DC/DC论坛,以查看其他人是否有建议可供您参考。