This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50EVM-561:电池监测器测试第一步

Guru**** 2394295 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50EVM-561, BQ40Z50-R1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/582625/bq40z50evm-561-battery-monitor-test-first-step

部件号:BQ40Z50EVM-561
主题中讨论的其他部件: BQ40Z50-R1

您好:

我想使用4节1.865万三星电池和BQ40Z50EVM-561演示板执行充电/放电测试,

但即使我用3.4V测试了每个蓄电池电压,仍然发现仅显示3个蓄电池电压(请参阅随附的设置和打印屏幕)

我想得到您的建议,以帮助我找到是否有任何缺失的零部件或设置,我需要先检查?

B和R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    • 您好,
    • 您是否可以向您展示Pack引脚上连接了什么负载?
    • 第一步是使用万用表测试EVM的3P和4P连接器上的电压,以确保硬件连接良好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kay:

    bq40z50-R1的默认值为3S,CC[1:0]=2。 您需要在设置>> DA配置>> CC[1:0]=3中为4S配置它。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Lewis:

    再次感谢您的回复,我可以继续进行下一步测试:D