This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD1.9535万KTT:CSD1.9535万KTT在100℃工作

Guru**** 2782575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/581251/csd19535ktt-csd19535ktt-work-in-100

部件号:CSD1.9535万KTT

亲爱的:先生

    我们的客户希望在100内获得有关CSD1.9535万KTT工作的报告℃, 我们是否有?  再次感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David,  

    我已联系我们的质量团队获取此信息,但我们可能希望离线进行此对话。 您可以直接发送电子邮件至b-barr@ti.com吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Brett:

    我已经给您发送了电子邮件,请您帮忙,非常感谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David,  

    我已在脱机线程中回答。 谢谢你。