This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.5192万:我们正在查询暴露热芯片的功能。

Guru**** 2394275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/582507/tps65192-we-are-inquiring-about-the-function-of-exposed-thermal-die

部件号:TPS6.5192万

你好。

我们正在询问暴露的热芯的功能。  

是否可以通过打开Ex散热芯片PIN而不将其连接到VGL PIN来操作芯片?

确认内容后,请回答。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Dennis,

    出于散热原因,散热垫应连接到与VGL连接或保持浮动的金属面;不允许将其连接到不同的电压。

    此致,

    Diaara