This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.122万:TPS6.122万的校准

Guru**** 2539010 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/582259/tps61220-calbration-of-tps61220

部件号:TPS6.122万

在对这块芯片的布局有点痛苦之后[起初我忽略了建议的布局-永远不要这样做!],我现在有一个板,它有两个工作正常的设备[3.3V和5V]。

但是,使用数据表中的公式来设置输出电压的电阻器,我发现我必须对值进行过多的处理才能获得正确的输出。 目前,生产方面的情况是完全不能接受的。

例如,使用建议的CAP和电感器值,我将R1设置为1.24M。 我计算出R2为384K [最接近的标准值] 以获得3.3V电压。 但最终需要220K才能给我提供正确的输出。

故障出在FB电压。 数据表显示FB大约为0.5伏。 对于一个特定的芯片,该电压为.78V,另一个是.92V,完全放弃了公式。

有人能给我一些关于如何将其设置为生产的见解,以便每个板都不需要校准吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TPS6.122万的FB电压应为0.5V,否则IC损坏或电路不能正常工作。请确保电路板的组装正常。
    顺便说一下,您是否应用了TI.com提供的TPS6.122万样例。您是否收到了TPS6.122万EVM?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我确定主板组件正确。 TI的样品被认为是损坏的,因为我的电路板布局在第一次绕车时出现了故障。 我现在使用的部件来自Digikey或Mouser,我不记得我们从两者购买的部件。 我曾尝试从TI订购更多的样品,但收到一条消息,说我已经拥有该部件的样品。订单被拒绝。

    我只在一个板上为两个部件通电,一个是3.3 ,另一个是5V。 正如我所说,一个FB是 .78,另一个是.9+。 两者都按照规格工作,因此它们工作正常,只是不完全正确。 调节对输入变化和负载变化都很好。 组件值是数据表中建议的值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    哦,还有一个问题。 我取消了EVM订单,因为我重新设计了电路板,以完全符合数据表布局。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果样本来自Mouser和Digikey,我认为样本很好。我很惊讶地知道FB在0.78 和0.9 +上可以保持稳定,我不知道为什么会出现这种情况。
    您能否测量SW引脚,FB引脚和VOUT引脚的波形并与我分享?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,贾斯珀:
    我在无负载条件下进行测量,在这种情况下,FB很高。 我觉得主板上有部分填充,现在BI的负载大约为50Ma。 现在,FB引脚在0.50V下是实心的。 唯一显示波形[除直流值]的引脚是引脚5 ["L"]。 电感器的这一端显示大约70KHz下的3.3V方波。
    输出在3.3V时也是稳定的,但达到该电阻的电阻与方程式值有很大不同。 设备似乎工作正常,但我仍然面临校准问题。 我目前只有一个板在运行。 我想我还需要再建立几个这样的组织
    R值,并查看输出电压扩展的结果。 希望它们都是一样的??
    乔治
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    正如我理解您的描述,FB电压在无负载条件下高于0.5V,在50mA条件下等于0.5V。如果我的理解正确,在无负载条件下输出电压应该高于5V。 (或50毫安条件下低于5伏)。

    L引脚是我所说的SW (开关)引脚,您是否可以在无负载和50mA负载条件下共享波形。波形应显示3~5个周期