This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5122:无负载电流消耗

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5122

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/581499/lm5122-no-load-current-consumption

部件号:LM5122

你好

我想知道LM5122在无负载连接时的电流消耗是多少。 我有12Vin和200mA。 只是感觉有点高。 我的设计参数是

输出电压(输出电压) 26.6
满载电流(Iout)
输出功率 53.2
最小输入电压(VinMin) 8.
典型输入电压(VinTyp) 12.
最大输入电压(VinMax) 16.
切换频率(FSW)

250

我已从数据表中布置了图39中的示意图,并尽可能地将其布置为推荐的布局。 除此之外,我还有数据表中的图16 (关闭控制FET),它在设计中实施。

200mA输入电流是否正常? 只是看起来很高,因为没有负载。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好
    如果可能,请分享您的示意图,并让我知道您的MOSFET部件名称。
    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    MOSFET是PSMN4R0-40YS作为示例示意图。 VIN电压被施加到CN2接头的针脚3上。 断开UVLO引脚接地。 反馈中的SW1开关允许用户选择26.6V,27.6V,28V或28.8V输出。 这是与示例原理图的少数差异之一。

    e2e.ti.com/.../BCOMAUXBOOST_2D00_Vb-_2D00_-Schematic.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    请将模式引脚连接至接地或保持引脚浮动。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我已采纳您的建议,但它仍具有较高的卸载电流消耗。

    但是当我有12V输入时,我得到了26.165V输出。 我计算了电阻器反馈网络,因此我将获得26.6V的输出。 所以我把R11改成了910欧姆。 这实现了27.36V输出,电流消耗降至41mA。  我不知道是否有一个非常小的短路会导致问题。 当施加任何类型的负载时,电压仍会崩溃。

    Jon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    现在空载时的电流消耗量是多少? 请告诉我MODE=VCC, MODE=LOWATH和MODE=GND时的数字。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我想我发现了问题。 VIN未连接到任何位置。 我已经连接了该引脚,现在它似乎都在规格范围内工作。 我在无负载和芯片启用的情况下获得22mA电流消耗。

    感谢你的帮助