This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2.8226万:无法获得任何输出信号!

Guru**** 2626945 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/582588/tps28226-unable-to-get-any-output-signal

部件号:TPS2.8226万
主题: TPS2.8225万中讨论的其他部件

大家好,我正在使用TPS2.8226万和2个N通道MOSFET构建直流-直流转换器。 我根本无法从MOSFET驱动器获得任何响应。 我已经进行了调试,以完全隔离TPS,它现在由40KHz TTL方波馈入,VDD连接到5V DC (如同使能引脚)我使用220nF。 100nf.. 1nF车尾箱带电容器,并测试了SI7288DP双N-MOSFET (带15V电源)。 两个栅极驱动引脚均保持为零伏。 我用两种不同电源的IC进行了测试,它们都没有响应,我完全失去了!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    我已请我们的一位应用工程师为您的应用问题提供支持。

    此致

    彼得
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户413.5279万,

    感谢您在设计中使用TPS2.8226万。 此设备需要比您所描述的更高的VDD。 输出很可能无法正常工作,因为设备处于欠压锁定(UVLO)状态。 在通电过程中,两个栅极驱动器输出保持低电平,直到电压VDD达到UVLO阈值(通常为6.35 V)。一旦达到UVLO阈值,则由输入PWM和EN/PG信号定义栅极驱动器输出的状况。 断电期间,UVLO阈值设置较低,通常为5.0 V

    根据推荐 工作条件数据表,此栅极驱动器的VDD范围应介于6.8 和8.0 V之间

    假设不能提高VDD以满足此UVLO规范,则可以使用TI的针对针替换TPS2.8225万器件替换此驱动器。 这是同一驱动程序的3.5V UVLO版本。 VDD 建议的工作范围4.5V至8.0V。

    我希望此帖子能解答您的问题。 如果有,请按下面的绿色"验证答案"按钮。

    ——丹尼尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢Daniel! 我正在拔出头发,试图弄清楚我做错了什么!